This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTR08100W:减少纹波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PTR08100W, LMZ23610, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894704/ptr08100w-reduce-ripple

器件型号:PTR08100W
主题中讨论的其他器件: LMZ23610LMZ31710

您好、先生、

是否有方法将 ptr08100w 功率纹波降低到20mV 以下?

我在板上使用时测量的纹波大约为70mv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    首先、我要确保在考虑使用任何后置滤波或建议之前、先查看正确的输出噪声测量。

    我这么说是什么意思? 探针的放置和接地连接对于正确测量输出噪声至关重要。 不正确的测量技术会放大输出噪声。 查看下图、其中显示了不当(左)和适当(右)测量技术之间的差异。 示波器探头形成的超长接地环路可充当天线、并使用外部耦合噪声污染实际输出纹波测量。 通过实施更小的接地连接(图像中使用的尾纤接地连接方法)来减少接地引线、可实现正确且更准确的测量。

    使用下图右侧所示的技术时、您能否提供以下测量结果? (假设您的测量值与建议值不同)

      

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

    是的、我将让测试工程师 使用良好的方法进行重新测量。

    我想知道哪种磁珠可以将 纹波降低到20mV 以下。

    您能推荐这种磁珠吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我没有确切的建议。 选择正确的铁氧体磁珠滤波器会因应用而异。 但是、下面我提供了一些技术文档、我认为如果您计划在设计中实施磁珠滤波器、这些文档将非常有用。

    滤除输出噪声有多种方法。 但是、如果您必须使用磁珠、则在设计 π 型滤波器以衰减噪声之前、首先收集 EMI 测量值非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们希望使用另一个电源模块来替换 PTR08100W 和几乎

    相同的加电时间或较短的加电时间、但输出纹波(0.8V)约为10~15mV。

    您能否推荐此类电源模块?

    因为我们需要尽快修改电路板。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用要求是什么? 输入电压? 输出电流? 输出电压是0.8V?
    封装怎么样? 它是否需要穿孔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    输入电压 为 12v、输出电压 为 0.8V、输出电流为   10A 或5A。

    SMD 或 DIP  均正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请查看 LMZ31710和 LMZ23610、并让我们知道这是否满足您对12Vin / 0.8Vout / 10A 负载的要求。

    此致、

    Jimmy