This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:连接多个 IC 的 RST/EN 线

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895778/ucc21750-connecting-rst-en-line-of-multiple-ics

器件型号:UCC21750

我能否连接所有6条 RST/EN 线路(使用6个驱动器作为三相逆变器)、以便我可以 使用单个微控制器输出引脚同时复位/启用所有这些线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以通过将所有输入连接在一起来实现全局 RST/EN 信号。

    在出现噪声的情况下、您应该在每个芯片的 RST/EN 引脚靠近 IC 的位置组装单独的滤波电容器。 这至少可以是100pF。

    此致、

    Audrey