This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:具有更大功率的太阳能充电

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895765/bq25505-solar-charge-with-more-power

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ24210

您好!

TI 是否使太阳能充电器芯片具有比 BQ25505更高的功率能力?

 

我正在查看500mA 和1A 范围内的充电电流?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    您的输入源电压和电池充电电压是多少?  如果您有1节锂离子电池和5V ISH 太阳能电池板、则可以使用 BQ24210。

    此致、

    Jeff