This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM-206:问答

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895617/bq25570evm-206-bq25570evm-206-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206
我尝试通过简单地将充电至2V 的超级电容器连接到 VBAT 端子来绕过冷启动模式。 
但是、

"图23. 连接部分充电储能元件并提供能量收集器后、充电器将运行"  

我看到了您所说的内容、并看到了图23中的解释、但很难理解。 
1) 1)我知道、为了绕过现在在电路板上工作的冷启动模式、有必要将充电电压至少为1.8V 的充电元件连接到 VBAT 端子。 
如果这是正确的、应该将哪种类型的充电元件连接到 VBAT?
2) 2)我想确切地知道如何使收割机电源现在在冷启动模式下可用。 
3)我想知道我是否可以通过使用示波器指向 VBAT 和 VSTOR 端子来查看图23中的结果。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinghyun、

    如果 VSTOR 处没有电源、只有电容器或电池电压小于1.8V、则在 VIN_DC 处应用 HIZ 电源(或具有串联电阻器的电源)时、充电器会进入冷启动状态、直到 VSTOR >= 1.8V。 VSTOR 应缓慢增大。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 VIN_DC、LBOOST、VSTOR、VBAT 或 VRDIV 上放置一个示波器。

    此致、

    Jeff