This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80 SRP、SRN ABS 等级

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895698/bq40z80-bq40z80-srp-srn-abs-rating

器件型号:BQ40Z80

大家好、  

在 bq40z80数据表中、SRP、SRN 的绝对额定值为-0.3V 至 V_REG+0.3V。 我想知道、如果 SRP、SRN 的共模电压低于-0.3V、例如-0.4V、会发生什么情况。 这会损坏 IC 吗?

由于在发生短路时放电电流将非常高、因此即使我们选择1Mohm 感应电阻器。 以及客户对损坏的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    [引用用户="Hollis Liu "> 在 bq40z80 数据表中、SRP、SRN 的绝对额定值为-0.3V 至 V_REG+0.3V。 我想知道、如果 SRP、SRN 的共模电压低于-0.3V、例如-0.4V、会发生什么情况。 这会损坏 IC 吗?

    我们只保证 IC 能够承受-0.3V 的电压。 它可以承受-0.4V 的电压、但 TI 不保证能够承受。 对于1m Ω 的感应电阻器、-0.3V 等效于-300A。 您是否预计在短路事件期间会产生这么大的电流?