This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:高侧至低侧栅极驱动器请求

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894265/ucc27282-high-side-to-low-side-gate-driver-request

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件: UCC5350

大家好、

我代表客户发布此信息、我使用 UCC27282作为 TI 器件、因为这是我目前为止发现的最接近的产品、但如果我们有以下产品、我希望有人可以推荐更好的 TI 器件:

客户正在寻找一个高侧到低侧(而不是低侧到高侧)的栅极驱动器。 栅极驱动器的输入以150VDC 为基准、输出以0V 为基准。

我从客户那里获得的其他信息:

"拓扑是一种用于铁路应用的 LLC 转换器、将用于各种项目。
对于高功率应用、我们希望在初级侧实现 LLC 全桥(通常只有半桥)。 因此、LLC 控制器的高侧驱动器必须同时驱动高侧 FET (直接与 LLC 控制器集成的高侧栅极驱动器一起)和低侧 FET。 为了以与高侧 FET 相同的时序驱动低侧 FET、我们需要一个高侧至低侧栅极驱动器。 LLC 转换器的输入电压为110 - 150VDC、因此 LLC 控制器的高侧驱动器以该电压为基准、而低侧 FET 以0VDC 为基准。"




这是客户电路图。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢您对 TI 驱动程序的支持。 对于您所支持的应用、高电压控制转低电压栅极驱动器、我认为您需要一个能够以正极或负极性进行电平位移的隔离式驱动器。 诸如 UCC27282的 HB 驱动器针对低电压、接地参考控制以及对高侧浮动栅极驱动以及低侧驱动的需求而设计。

    我将把这篇文章转发给隔离式驱动器的专家、以帮助挑选最佳器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    如果没有电平转换器、您提到的该器件将无法在该配置中工作。 与此类似、附加栅极驱动器输入端的 HV 栅极驱动偏置信号 HVG 将以接地为基准、这将很快损坏 UCC27282。

    我们通常不会看到类似这样的驱动器菊花链、但如果在其中设置了它们、我建议改用隔离式栅极驱动器、其输入侧接地以 FET1源为基准、而不是接地。 这样就不需要外部电平转换器、因为驱动器的输入和输出侧将被隔离、并且输入侧的接地可以以高侧 FET 源为基准。

    由于您分别提到了拉电流/灌电流4/6A 器件,因此我建议查看 UCC5350,特别是 UCC5350SBD,这是一个具有8V UVLO 的5A/5A 器件,可以处理12V FET 源基准输入。  

    http://www.ti.com/product/UCC5350

    他们可以考虑的另一种选择是、在 LLC 控制器 HVG 输出中不使用任何自举、以接地为基准的12V 电压。 然后、要使用2个双通道或4个单通道栅极驱动器、如果可能、则引导这些高侧驱动器。 在这种情况下、他们还可以选择一对或4个非隔离式栅极驱动器。

    我认为、如果可以避免、他们的解决方案不是最好的解决方案、而是像这样简单地采用栅极驱动器。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard 和 Dimitri 大家好、

    非常感谢您的友好支持。
    让我与客户分享、如果有任何问题、我会告诉您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、Jonathan。

    如果可能、您能否询问他们计划使用哪种 LLC 控制器?
    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dimitri

    感谢您的支持!

    您建议的隔离式驱动器正是我们所期望的。

    我们将使用该驱动器实现电路。

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、听得很好!

    最好

    Dimitri