This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:PFM 模式。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895334/tps62802-pfm-mode

器件型号:TPS62802

你好

我在以下 条件下使用 TPS62802进行设计

输入电压:3.1V ~ 3.2V

Vour:3.0V

但是、在轻负载条件下、它在 PFM 模式下不工作。
因此、当 Vin 增加到3.7V 时、PFM 工作。
与 PFM 运行的输出相比、有什么输入电压值?


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指定的条件表示100%模式运行。  

    为了更好地了解 PFM 或 PWM 工作模式、我建议阅读数据表中的第8.4节。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin

    感谢您的支持。

    您能告诉我 PFM 运行的条件吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您启用省电模式、当转换器具有轻负载条件时、会自动转换到 PFM 模式。

    您只能选择启用 省电模式 或强制 PWM 模式。  PWM 和 PFM 模式之间的边界是电感器电流变得不连续时的边界。

    此致、

    Febin