This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:在 TINA 中进行仿真

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894566/lmr36510-simulating-in-tina

器件型号:LMR36510

您好!

 在 TINA (通过宏向导)或 LTSpice 中正确仿真 LMR36510模型时遇到问题。

使用最新模型: LMR36510A PSpice 未加密瞬态模型(修订版 A)

是否有人成功、是否可以分享如何/或如何进行项目。 文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    让我在内部检查一下它、并在以后更新。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我必须向建模团队询问这一个。 您是否尝试在 OrCAD PSPICE 中运行它?

    它最初设计为 PSPICE 模型。 还有要附加的 TINA 文件吗?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    请参阅随附的 TINA 文件-它会产生仿真错误"电路不规则"。

    e2e.ti.com/.../LMR36510A_5F00_TRANS.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您提供该文件。 我将在内部对此进行检查

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    看起来模型能够运行。

    我在这里附加了 TINA 文件、您可以尝试运行它。

    当您运行它时、您选择"Analysis"->"St稳 态解算器"并运行文件、或者如果您执行"Transient Analysis"、则必须选择"使用初始条件"。

    e2e.ti.com/.../LMR36510.TSC

    输出设置为5V、电流设置为1A。

    这里是输出的样子

    谢谢

    -Arief