This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:关断计时器、分流 FET 调光或分流输出条件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895301/tps92515-about-off-timer-shunt-fet-dimming-or-shunted-output-condition

器件型号:TPS92515

您好!

数据表中介绍了以下电路示例。
请告诉我分流 FET 调光电路。

是否可以实现此电路配置、除非 VLED 电压高于"VCC 电压+ VF"?

在该电路配置中、VCC 在分流 FET 关断时灌入电流。
  在这种情况下、客户希望知道 VCC 可以吸收的最大电流值。


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    1)是的、它可以在 Vled + VF 低于 VCC 的情况下工作。  只需使用两个提供 Coff 的电流来计算关断时间。  如果设计得当、来自 VCC 的电流应远小于来自 ROFF 的电流。  这可以通过不同的方法来实现、例如将二极管移到 VCC 侧并将 ROFF 直接连接到 VLED。  计算结果完全不同。

    2)在 EC 表中的 VCC/基准稳压器: "IVCC (ILIM) VCC 稳压器电流限制 VCC 短接至 GND 14 19 23 mA"下、最小值为14mA、远高于所需值。  请注意、在高输入电压下、IC 中会耗散开销。  在55V 输入下、从 VCC 汲取的每 mA 电流将在 TPS92515中引起50mW 的功耗、因为它基本上是一个线性稳压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的支持。
    您能更详细地向我解释一下吗?

    >1)是的,它可以在 Vled + VF 低于 VCC 时工作。  只需使用两个提供 Coff 的电流来计算关断时间。  

    我对你的答案感到困惑。
    在本示例电路中、VLED 需要高于 VCC + VF。
    这种理解是否正确?

    >2)在 EC 表中 VCC/基准稳压 器:"IVCC (ILIM) VCC 稳压器电流限制 VCC 短接至 GND 14 19 23 mA"下、最小值为14mA、远远超出所需值。  
    >请注意,在高输入电压下,IC 中的开销会耗散。

    我询问了流入 VCC 的电流。
     "IVCC (ILIM) VCC 稳压器电流限制 VCC 短接至 GND 14 19 23 mA"

    上述电流值被识别为源电流。
    是否对灌电流进行了调节?

    此致、
    Yusuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    1) 1)否、它不必更高。  OFF 引脚的工作电压范围为0V 至1V。  ROFF 或 ROFF + Roff2、或仅 Roff2在分流时对 Coff 充电。  一旦 OFF 引脚达到1.0V、该引脚被拉至零伏。  这是 TPS92515导通 MOSFET 的点。  OFF 引脚保持低电平、直到 CS 引脚达到峰值电流阈值。  此时 MOSFET 关闭、OFF 引脚停止灌电流、从而允许 ROFF、ROFF + Roff2或仅在分流时使 Roff2为 Coff 充电。  如果 VLED 高于 VCC、则流入 Coff 的唯一电流来自原始关断电流。  在分流情况下、唯一的电流充电 Coff 为 Roff2。  如果 VLED 低于 VCC + VF、则 ROFF 和 Roff2都会为 Coff 充电、两个电流源会流入 Coff。

    2) 2) 我不理解这个问题、电流不会流入 VCC、电流来自 VCC。  来自 ROFF 的上述电流是一个拉电流、可流入 OFF 引脚。  该引脚的工作电压范围为0V 至1V。  如果有额外的 Roff2、它也会从 VCC 向关断引脚提供电流。

    此致、