This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:器件未提供正确的结果

Guru**** 2770955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895233/lm5180-q1-device-is-not-giving-correct-result

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

您好!

我采用 LM5180、专为12V 输入、15V 和0.2A 而设计。 我仅获得2-3V。 我更改了变压器比和匝数、FB 电阻器... 但未获得预期输出。 我在此附上了设计文件。 请在 this.e2e.ti.com/.../circuit-1.TSC 上帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthithkeyan

    请下载 LM5180电路设计计算器:

    http://www.ti.com/tool/lm5180design-calc

    PLA 还参考 LM5180EVM 设计 PCB 布局。

    您可以应用一个 EVM 并根据应用修改电路。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经阅读了 LM5180的相同文档、快速启动计算器和数据表。  需要 Prim DCR、Sec DCR、泄漏电感值、在说明时没有。 我已经附加了设计文件。 如需了解更多详细讨论、请分享您的电子邮件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 以了解更多详细讨论。

    B R

    Andy