This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:TPS51363和 TPS51367之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51367, TPS51362, TPS51363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895562/tps51362-difference-between-tps51363-and-tps51367

器件型号:TPS51362
主题中讨论的其他器件:TPS51367TPS51363

各位专家、您好!

除了额定电流之外、我是否可以知道 TPS51363/TPS51362/TPS51367之间的区别? 我们想知道这三种解决方案是否是 BOM 到 BOM 解决方案。 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    363  在8A 电流下没有 ULQ、

    362/367具有 ULQ 模式、不同的输出电流支持、10A/12A、

    频率:

    362-800k

    363/367-400/800k

    同样的频率、他们可以为应用程序提供 B2B。

    裕昌