This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:输入浪涌电流估算

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A, TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895068/tps53219a-input-inrush-current-estimation

器件型号:TPS53219A
主题中讨论的其他器件: TPS563219A

您好、先生、

    是否可以根据 TPS53219A 电路和输出负载估算或计算输入浪涌电流?

    在尝试仿真 WEBENCH 上的启动后、发现输入浪涌电流的波形很奇怪、高达60~80A。

    这在实际应用中是否相同?

  

谢谢

此致、

Edward

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您放大 Iin 电流、 您会看到短时电流尖峰。   源阻抗上的默认值为1m Ω、您可以将电阻增加到10m Ω 并最大程度地减小尖峰。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您的反馈。

       我尝试将源阻抗增加到10m Ω、输入浪涌电流减小到大约12A。

       还有两个问题。

       (1)~10m Ω、输入浪涌电流仍约为10 μ A 12A。 此浪涌电流振幅是否会影响 TPS53219A 的运行?

       (2)浪涌电流有许多脉冲。 这种现象是否正常?  

          我们刚刚看到了来自其他 E2E 帖子的相同波形。

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-non-isolated_dcdc/f/198/t/462157?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps53219%20inrush

    感谢您的建议。

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    实际应用中的浪涌电流受到 环路中 VIN/VOUT、L 和 Cout、负载条件和阻抗(如电感器 DCR、高侧 Rdson、PCB 板电阻)等许多因素的影响。 在进行一些仿真时、您需要考虑这些因素。 通常、我们不需要关注浪涌电流、TPS563219A 具有 SS 引脚、可根据需要调整软启动时间来使浪涌电流变平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Ryan 所说的、仿真是理想化的、因此使用最小寄生元件来加快仿真。

    仿真中的源极是具有串联电阻的理想电压。  在 PCB 上、即源极上

    不会是具有电阻器的理想源。   它将具有电阻、电感和瞬态响应时间。   寄生电感将最大程度地减小电流尖峰。  

    TPS53219A 是一款开关模式电源。  高侧 MOSFET 导通和

    将电流从输入传递到输出。  请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf 中的图2

    仿真很有用、但有时由于简化以加快仿真速度而误导了他人。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 和 Ryan:

         感谢您的详细解释。  

          我认为、如果我们实施延迟启动(引脚 EN)和软启动(引脚模式)、这些也将有助于减小浪涌电流的幅度。

    谢谢

    Edward