This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54917:TPS54917低侧固向负尖峰信号

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893606/tps54917-tps54917-low-side-mosfer-negative-spike

器件型号:TPS54917

你(们)好,先生

我们使用 TPS54917设计用于 ASIC 的3.3V 至1.0V_9A 电源。

在测量过程中发现了一种现象。

只要电感器电流进入连续导通模式(约1A)、

低侧 MOSFET_VDS 显示明显的负 尖峰并超过规格的最大绝对值。

我们如何改善这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kao、

    您在此处观察到的是 TPS54917的正常行为、以下应用手册中对该现象进行了详细说明。

    http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我与当地的 TI 人讨论了这个问题。 他还向我解释说、这是当死区时间时电感电流通过飞轮二极管出现的现象、但该现象并未写入规格。 这使我们感到有点困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的宝贵反馈!

    我与 FAE 进行了交谈、解释了这种现象。 这是正常操作、是其设计所固有的。  

    在数据表中、您可以找到有关死区时间控制和规格的说明、图15显示了 PH 节点上的行为。

    它可以更明确地说明该部件在极低负载下的行为、尤其是在 SW 节点上。  

    TPS54917不是我们的最新器件、未经过优化、可在极低负载下工作。 如果您需要、我可以推荐更新的器件、这些器件经过更优化、可在低负载和高负载下工作。

    如果您在这里有任何问题、请告诉我。

    再次感谢。

    此致、
    Dorian