This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:REQ:TLV431B 的 PSpice 模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431B, TINA-TI, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895426/tlv431b-req-pspice-model-of-tlv431b

器件型号:TLV431B
主题中讨论的其他器件: TINA-TITLV431

您好!

要仿真一个设计、我需要 TLV431B 的 PSpice 模型。

在 TINA Spice 模型中、我创建了 PSPICE 模型、但在那里出现以下错误。

错误(ORPSIM-15108):X_U2.X_D1使用的子电路 DC_1mV_1A_1V_1nA 未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U2.X_D2使用的子电路 DC_1mV_1A_1V_1nA 未定义
错误(ORPSIM-15108):X_U2.X_D3使用的子电路 DC_1mV_1A_1V_1nA 未定义
谢谢
Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    您是否正在将 TINA-TI 模型用于 PSPICE 或已创建的 PSPICE 模型?

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 TINA 复制了 SPICE 模型、并为 PSPICE 创建了.lib 和 OLB 文件。  

    在 PSPICE 中导入设计后、我遇到了上述错误。

    如果您能让我从 TINA SPICE 模型中获取 pSPICE 模型、那将非常有用。

    谢谢

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我不确定您已采取哪些步骤来从 TINA-TI 模型创建 PSPICE 模型。 我 建议尝试使用 PSPICE 创建的模型、该模型已经在 TI.com 上具有.lib/.obj/ect 文件。

    该模型经验证可与下面的 PSPICE 仿真器配合使用。

    *部件:TLV431
    *日期:2009年12月14日
    *仿真器:PSpice
    *仿真器版本:16.0.P001