This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:WD 超时要求为200s

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895492/tps3431-wd-timeout-requirement-is-200s

器件型号:TPS3431

大家好、

我的客户想找 一个主管 来替换 MAX16058ATA29、WD 超时 要求 为200秒。 我找不到 该 值的器件目标。   您是否有其他要推荐的器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    虽然该器件的设计和测试范围为100pF 至1uF、但如果您使用公式、则较大的电容器应该可以工作、并为您提供所需的时序、但我们并不一定在数据表中保证这一点。

    谢谢、
    Abhinav。