This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:输入电压为&lt 时的 Iq;输出电压为+0.5

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895350/tps61099-iq-when-vin-vout-0-5

器件型号:TPS61099

您好!

我正在考虑在新设计中采用这种方法。 当输入电压<输出电压 +0.5V 时会发生什么情况? 当有数十个 UAS 输出负载时、IQ 是否会变化?

我们由 锂离子 SOCL2电池供电、需要将输出调节至3.3。 当电池由于负载或温度而下降时(最大3.6V,下降至3.1V)。 我们的最大输入电压将约为3.6V。 因此、我们将始终处于该窗口 Vin <Vout +0.5 window. 中

当电池供电时、如果由于无线电传输而电压下降、您通常会看到哪些注意事项、并且需要调节至最低电压? 我觉得这是一个很常见的问题。 IQ 同样非常重要。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    IQ 在数据表中指定、输出电流典型值为600na、输入电流典型值为400na。

    但我想客户可能会误解 IQ。我将通过电子邮件向您发送应用手册。