This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1454A:TL1454A 运行温度

Guru**** 2381620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1454A, TL5001, TL1451, TL1451A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894764/tl1454a-tl1454a-operational-temperature

器件型号:TL1454A
主题中讨论的其他器件: TL5001TL1451TL1451A

TL1454A 的热额定值似乎为-20°C 至+85°C、如绝对最大额定值中所示。 我想知道、如果器件在工业-40°C 至+125°C 范围内运行、会发生哪些参数或性能下降?

根据图、SCP 引脚 UVLO 的影响似乎最大、误差放大器电压摆幅和可能的输出推挽晶体管压降也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您提出问题并在设计中考虑 TL1454A。

    如果此器件的结温低于-20C 或高于85C、我们无法保证器件能够正常运行。 如果您的应用的温度范围为-40C 至125C、则还有其他器件支持该范围。

    应用规格是什么? 应该可以找到合适的器件。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett、

    我想这就是答案、希望有任何具体细节、但我理解。 可能的替代方案是 Tl1451A。 我过去使用过它。 输出驱动器级的性能和高开关频率都不是很好。 任何其他人都很高兴知道这一点。 我不希望使用内部绑定电压基准进行电压调节(通常在 TL5001等器件上完成)。 我也不使用推挽输出、因此 TL1454和 TL1451属于同一类别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯

    我同意您的看法、TL1451A 可能是最佳的替代器件。

    出于我的好奇、为什么您不希望 IC 中有内部基准?

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法具体说明、但我没有调节电压。