This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80高级通信 SMB 问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894097/bq40z80evm-020-bq40z80-advanced-comm-smb-issue

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

我遇到 BQ40Z80 SMBus 问题。 详细信息如下。

在 TRM 第18章"SBS Commands"中、"Read Chemical ID"示例:(使用 word read)

我根据需要输入了所有数据、但似乎无法获得正确的答案、如下所示。

我是否错过了什么? 如果您有任何建议、请随时告诉我。

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、第一张图片错误、已修改为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    要读回结果、需要使用块读取而不是读取字。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉我不小心、那么我们是否只能通过块读取来读取结果? 因为 TRM 中显示的2个读取示例都是块读取。

    谢谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好梅森、

    我将结束这一主题、因为我们今天上午已经在会议中进行了讨论。

    Andy