This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:客户担心电池上出现5V 电压时会发生什么情况

Guru**** 2519910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895374/bq25155-customer-concerned-about-what-would-happen-if-5v-appears-on-the-battery

器件型号:BQ25155

你(们)好

我的客户正在当前设计中使用 bq25155。 他们希望为其他应用修改产品。

在该应用中、bq25155的电池端子上可能会出现(施加) 5V 电压。 Vbus 上也不存在电池和电源。  

bq 是否能够将电池端子上的电压传递到 VSYS?  器件是否可以正常工作? 本质上、客户希望将其作为有线设备(电源来自外部电源)、并希望通过电池端子进行连接。

谢谢

Jeff Coletti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    电池引脚的额定电压高达5.5V。 只要不存在 VBAT、就可以。 由于 VIN 将不存在、PMID 将是 BAT 引脚上的电压。