This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003ADRG4:HFE 最小值/典型值参数和图

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895144/uln2003a-uln2003adrg4-hfe-min-typ-parameter-and-graph

器件型号:ULN2003A

您好!

我的客户要求我们提供 HFE 的最小值、典型值、(最大值)以及 ULN2003ADRG4上的图形、如下所示。
请向我们提供。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    欢迎使用 E2E!

    遗憾的是、我们没有与您提供的图表中的 ULN2003类似的 HFE 数据。 我们在这些器件上提供的数据是数据表中已经提供的数据。 在客户应用中确保这些器件功能的最佳方法是通过实施和测试来确保功能。

    此致、

    Andy Robles