This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606更换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893614/bq25606-bq25606-replacement

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25601BQ25601D

你(们)好

我的客户希望确认  BQ25601是否可以替代 BQ25606。

与引脚之间的差异相比、BQ25601具有 I2C 接口、BQ25606具有 D +/ D-充电端口。
但 它们仅用于充电和电源路径管理。
未使用通信编程、电路是否完全兼容。
正在等待您的回复
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    1.您是否需要 D+/D-进行输入电流限制检测? BQ25601D 具有 D+/D-引脚。

    2、在 没有任何连接 更改的情况下、很难用 BQ25601或 BQ25601D 替换 BQ25606。

    3.客户为何要从 BQ25606切换到 BQ25601? 看起来无需 I2C、独立充电器工作正常。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    客户正在寻找 BQ25606替代产品。

    你有什么建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    下面是 BQ25606类似独立 充电器的比较表。

    谢谢、

    宁。