This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175的输出精度查询

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895280/lm5175-query-of-the-output-accuracy-in-lm5175

器件型号:LM5175

尊敬的 TI:

我对 LM5175有疑问

当我想将输出驱动为10V 时,LM5175的输出精度值是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minwoo、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5175。

    误差放大器的基准电压(800mV) 在整个温度和工艺范围内的容差为+-1.5%。 输出调节将取决于此容差、并使用反馈电阻器的容差。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett