This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59213:最大输出电流与占空比间的关系

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59213, TLC59210, TLC59211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893759/tlc59213-maximum-output-current-vs-duty-cycle

器件型号:TLC59213
主题中讨论的其他器件: TLC59210TLC59211


大家好、


我对 TLC59213数据表中的6.7图有一些疑问。


1) 1) 6.7的图1和图2显示了相同的结果。 结果是否正确?

2) 2) 6.7中的图形是否为测量结果?

3) 3) 6.7是 Ta = 85℃时的结果。 Ta =℃μ s 时是否有结果?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata,

    抱歉、我们无法提供正确的图。 我找不到原始测试数据或任何设计工程师。
    查看 TLC59210和 TLC59211的类似规格、N 封装在相同的输出数和占空比下具有更大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢你的答复。

    "很抱歉、我们无法提供正确的图。 我找不到原始测试数据或任何设计工程师。"
    我理解以上内容。

    返回到第二个问题、但请回答以下问题。
    2) 2) 6.7中的图形是否为测量结果?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个回复吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!  

    是的、这些数字应该是测试结果。 但我无法找到哪一个是与封装相关的正确答案。