This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157EVM-697:BQ24157EVM-697评估板

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24266, BQ24157, BQ25616, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894175/bq24157evm-697-bq24157evm-697-evaluation-board

器件型号:BQ24157EVM-697
主题中讨论的其他器件:BQ24157BQ25616BQ25611D

尊敬的先生/女士

我们刚刚购买了上述评估模块。

遗憾 的是、我们难以在 PC 和连接到评估模块的 TI USB 接口适配器之间建立通信。

我们在 PC 上运行 Windows 7、Windows 7 找不到适合适配器的驱动程序。

您是否知道这是为什么?...我们是否需要为适配器安装合适的驱动程序?...如果是,我们在哪里可以获得一个驱动程序?

非常感谢

此致

段落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Para、

    USBTOGPIO 适配器(HPA172)是一款相当通用的 USB HID 器件、不需要特殊的驱动程序、尤其是对于 Windows 7机器。 插入时绿色指示灯是否亮起?  如果没有、如果您尝试另一个端口和/或 PC、它是否会打开。  

    此致、

    Jeff    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您回来。

    我刚刚在 PC 上尝试了不同的 USB 端口(其中6个)、Windows 每次尝试为设备安装驱动程序、但失败了。

    但是、绿色 LED 始终保持熄灭状态。

    我还尝试了 Windows 10计算机、但遗憾的是结果相同。

    谢谢

    段落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    段落、

    这是一个新的 HPA172 USB 接口盒、还是您过去曾将它与其他 TI 器件配合使用过?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     这是一款全新的 HPA172、开箱即用。

    它尚未与任何其他 TI 器件配合使用。

    谢谢

    段落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    段落、

    对于 HPA172的问题、我深表歉意。  不幸的是、我没有解决方案。  我询问了其他人并搜索了 e2e 论坛、但找不到解决方案。  我可以帮助您在另一个器件中进行设计吗?  我们拥有更新、更高效、功能更丰富的1S 充电器。  如果是、您能否提供

    输入电压

    充电电流

    OTG 电流

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    好的理解,没有问题...非常感谢您提供的新设备帮助...如果 您能推荐合适的设备,我们将不胜感激。

    我们的原始设计基于 TI BQ24266器件、但我们获悉这些器件已过时、因此不适用于新设计。

    因此、我们确实在寻找 BQ24266的替代产品、但静态电流(不充电时)要低得多、因为我们产品的电池寿命非常长

    因此、如果我们能够将静态电流保持在较新器件 BQ24157的区域、这大约是27uA、这对我们来说是完美的!

    我们只需要一个简单的器件即可插入和使用、而无需软件配置或状态读取(BQ24266就是这种情况)

    我们使用的电池是 ANSMANN 3.7V 锂离子电池组、标称放电电流为5200mAh

    我已附上电池的数据表。

    如果您可以提出备选方案、我可以在这里与团队讨论这些方案、我们可以继续前进。

    OTG USB 并不重要、因为我们提供了一个单独的充电器、可以将其插入产品中、用于为设备供电以及为电池充电

    非常感谢 ...非常感谢!

    kindest regardse2e.ti.com/.../Ansmann-2447_2D00_3033_2D00_01-Battery-Pack.pdf

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Para、

    对于独立(主机无 I2C 通信)、我建议使用 BQ25616。  如果您有主机通信、则可以使用 BQ25611D。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ25616似乎非常适合我们的需求。

    感谢您的所有帮助...非常感谢。

    我想我们现在可以解决这个问题。

    此致

    段落