This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:询问设计 TPS22915负载开关规格问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895128/tps22915-asking-for-the-design-tps22915-load-switch-spec-questions

器件型号:TPS22915

大家好、

客户正在设计 TPS22915负载开关。 客户已在1.8V 和3.3V 电源轨上的多个产品中使用此负载开关。  

 

负载开关的额定电流为2A、但当我们在2A 点进行测试时、我们看到在1.8V 电压轨和3.3V 电压轨上、开关上的压降为~150mV。 这意味着开关的导通电阻为70 - 80m Ω。 结温(Tj)远低于100摄氏度。从数据表中可以看出、这似乎超出了规格。

 

请您对以下问题提供意见吗?

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    欢迎使用 E2E!

    电压降的增加可能是由电路板寄生效应引起的。 导通电阻、尤其是在高电流负载下测量的导通电阻、可能会读取更高的值、因为电路板上的布线可能会增加几十毫欧。 您是在客户电路板上观察到此压降还是使用 EVM 上的 SENSE 引脚观察此压降?

    此致、

    Andy Robles