This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:寻找通过固定3V3电源为白光 LED 并联串供电的解决方案

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895285/lm3410-looking-for-a-solution-to-power-white-led-parallel-string-from-fixed-3v3-supply

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS61099

你(们)好。

我使用的是具有白色 LED 背光的 TFT 显示屏。 内部背光由8个白色 LED (Vf=3.2V)并联(共阳极)组成。 我的设计中只有一个3V3电源可用。 由于该电压电平太接近白光 LED 的标称正向电压、我想稍微升高一下电压、以便正确地为 LED 供电并(电流-)控制。

我注意到、大多数可用的 LED 驱动器(电流控制型升压转换器)针对串联 LED 灯串进行了优化。 我的问题是、像您的 LM3410这样的芯片也可以用于白光 LED 并联串吗? 或者、芯片在占空比范围或类似方面是否有困难?

我需要一个用于并联 LED 灯串的电流控制型升压转换器、该转换器能够持续处理至少160mA 的电流、并且能够进行调光(最好通过外部 PWM 控制)。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    它可以运行并行 LED、但它真的不知道差异。  它必须能够升压、以便输出必须高于输入电压。  即使靠近、由于升压转换器的工作方式、当 LM3410关闭时、您也可能会遇到 LED 保持亮起的情况。  输入通过升压二极管直接馈送到输出端、因此输出电压绝不能低于 Vin 减去升压二极管。  LED 的 VF 随电流变化、您可以在 LED 数据表中看到电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的快速回答以及有关通过升压电感器和二极管的电源路径的良好建议、该电源路径在转换器关闭时保持"断开"状态。 我必须查看 TFT 模块中使用的白色 LED 的数据表、以查看 VF 是否可以低于3V3 - Vboostdiode =大约2.9 - 3.0V。

    我的应用的另一个选择是使用标准低功耗升压转换器、如 TPS61099。 然后升压至4V 至5V 之间、并使用线性电流镜类型的方法来调节通过并联 LED 的电流。 您认为这也可以正常工作吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、但添加更多与 LED 串联的二极管压降可能会更容易、从而实现相同的效果。  此外、您还计划 PWM 调光。  另一件需要注意的事情是数据表第26页上的 SEPIC 设计。  这样可使输出电压高于或低于输入电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    在 LED 部分添加更多二极管压降的好建议。 因此、共阳极线路中的一个标准1A 硅二极管应该能够实现这一目的。

    关于 SEPIC 拓扑、我们很快就考虑了它、但实际上由于额外的器件数而进一步忽略了它。 但这是在了解到仅具有1倍正向电压的升压拓扑推动了底部限制之前的结果。 第26页上的 SEPIC 方法是否也与 PWM 调光兼容?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  请注意、它们还制造了可用于 SEPIC 设计的耦合电感器、这需要两个电感器并将其放入一个封装中。  电感器的计算会发生变化、您只需要1/2的值、因为它是耦合的。

    此致、