This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:该器件是否具有50%的固定占空比、是否会自振荡?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895118/lm5108-does-this-part-have-a-fixed-duty-cycle-of-50-and-is-it-self-oscillating

器件型号:LM5108

您好 HPD!

有关此器件的问题-此器件是否具有50%的固定占空比? 我看到它的最大值为50%、但不确定这是否是固定的。 此外、这是自振荡吗? 无法从数据表中得知。

非常感谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    不可以、该器件是一款标准栅极驱动器、需要输入信号来驱动输出。