请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1117 大家好、
LM1117的典型电流限制为1.2A。
我想知道 LM1117检测到电流限制、关断输出和锁存后的响应是什么?
LM1117检测到电流限制以响应保护的延迟时间(响应时间)是多少?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen、
线性稳压器的电流限制响应是次级控制环路。 主要目标是正确调节电压。 这意味着电流限制响应存在延迟。
当任何线性稳压器达到电流限值时、稳压器上的电压会随着 VOUT 下降而增加、而耗散的功率会增加(Vi)。 这会导致热关断。 随着器件冷却、它将重新启动、如果导致器件进入电流限制的任何原因仍然存在、则周期将重复。
我们使 TLV767 比1117的替代产品好得多。 这具有出色的浪涌控制和折返电流限制、如果需要、我们有一个后门、以便在发生热关断时将其锁存。 (这将通过循环使能或 VIN 来清除)。
我希望这有助于回答您的问题。