This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:电流限制响应和延迟时间

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895270/lm1117-current-limit-response-and-the-delay-time

器件型号:LM1117

大家好、

LM1117的典型电流限制为1.2A。

我想知道 LM1117检测到电流限制、关断输出和锁存后的响应是什么?

LM1117检测到电流限制以响应保护的延迟时间(响应时间)是多少?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    线性稳压器的电流限制响应是次级控制环路。 主要目标是正确调节电压。 这意味着电流限制响应存在延迟。  

    当任何线性稳压器达到电流限值时、稳压器上的电压会随着 VOUT 下降而增加、而耗散的功率会增加(Vi)。 这会导致热关断。 随着器件冷却、它将重新启动、如果导致器件进入电流限制的任何原因仍然存在、则周期将重复。  

    我们使 TLV767 比1117的替代产品好得多。 这具有出色的浪涌控制和折返电流限制、如果需要、我们有一个后门、以便在发生热关断时将其锁存。 (这将通过循环使能或 VIN 来清除)。

    我希望这有助于回答您的问题。