This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:电源多路复用器电路

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV742P, TPS22914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894835/tlv742p-power-mux-circuits

器件型号:TLV742P
主题中讨论的其他器件: TPS22914

大家好、团队成员

我使用 TPS22914C 和 TLV742P 设计了电源多路复用器电路、如图所示。

电路的工作方式如下:
1.启用 TPS22914C、Vout 升至 Vout_SW
2.启用 TLV742P。
3.可选禁用 TPS22914C 并将输出电压降至 Vout_LDO
由于 Vin_LDO > Vout_SW、TLV742P 的输出到输入之间不会有反向电流。

在测量中、
TLV742P 启用时、输出电压略有上升。

为什么 LDO 的启用会影响输出?
请给我您的评论。

此致、

Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    一个原因可能是 TLV742在禁用时具有有源下拉电阻:

    启用 TLV742P 时、VIN_SW 是否表现出相同的行为?

    我希望这有助于澄清可能发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    TLV742P 禁用时、输出为 Vout_SW。 这是预期的操作。

    当 TLV742P 被启用时、输出从 Vout_SW 略微上升。

    存在有源下拉电阻会导致输出轻微上升?

    我不知道有源下拉的开/关导致输出电压变化的原因。

    此致、

    Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    我不确定输出电压应该是多少、但如果它是3.3V、当 TLV742P 被禁用时、它将主动灌电流~27.5mA。 基于 TPS22914的 RDSON (38m Ω)、仅这一项就会导致~1.9mV 的上升。

    您看到的上升幅度是多少?