This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳能供电的 BQ24650在阳光完全浸透后无法提供全功率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893600/bq24650-solar-powered-bq24650-is-not-giving-full-power-back-after-full-sunlight-dip

器件型号:BQ24650

设置为1节锂离子电池4、2V 太阳能电池板为45W。

使用的远程信息处理几乎与 bq24650EVM 0f SLUU444A 相同。

差分是电流设置和2、1V 设置的 VFB 电阻器。

在 parrallel 中放置了两个 FET、用于设置电流和 MPPT。

我看到的是、当连接每一个东西时、太阳能电压功率约为21V。

锂离子包裹 在充注时的电流为3、6V 6安。

然后、通过添加 我的手部阴影来降低太阳能电池板 A 的功率、并且太阳能电压降至5V。  

它会检查充电器是否在其 MPPT 通风中运行、以查找锂离子电池现在仍在供电但充电电流降至3、5安培的最大功率。

到目前为止、它看起来正常。 但是、当我在太阳能电池板上放满阳光时、太阳能电池板的电压电平被卡在这个减少的模式中、保持在5V。 锂离子电池不再具有最大能量。

有两个二极管可实现完全断电、即断开锂离子电池并重新连接。 然后 、我再次看到太阳能电池板的全部21伏电压。 充电电流再次回到6A。

另一种模式是从面板上几乎没有阳光直至面板上完全阳光直射太阳。

因为太阳在 一天中的缓慢时间里会出现什么情况。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

      请记录以下电压值、包括面板上色和阴影消除时的电压值:

    • VCC (靠近 IC)
    • SRN
    • MPPSET
    • 实际测量的太阳能电池板电压
    • 测量的充电电流和测量的输入电流

    还请在上述两种条件下对 VCC、SRN、VPH 和充电电流进行示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    您请求了一些测量。 我在一个晴朗的日子里等了很久,

    遮阳前全太阳 遮阳后全太阳
    VCC 19、49伏 7、21伏
    SRN 4、02伏 3、77伏
    MPPset 3、30伏 1、23伏
    太阳能电压 19、70伏 7、21伏
    电荷库拉特(蓄电池侧) 4、55安培
    输入电流(太阳能侧) 2、70 Amperee2e.ti.com/.../charge-current-after-shade.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、在列表中、哪里可以请求值

    遮阳前的全太阳

    充电电流(电池侧) 6、04A

    输入电流(电池侧) 1、40A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这个问题很有信任。 我想 MPPSET 的输入电压偏差应该在太阳能侧的大约7伏输入下提供1.2V 电压。

    这是错误的、我增加了电压驱动器、它现在以18伏的电压运行、BQ 芯片现在正在寻找它的最大 MPPtpoint。

    当影子通信第一个电流下降、但电池以最大电流充电。 当能量越来越耗时、充电器会将电池的电流降至电池

    但仍在充电。  当太阳再次回来时、充电电流再次上升。

    此致

    RENS