This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:意外的 FB 电压

Guru**** 2382210 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895017/tlv62585-unexpected-fb-voltage

器件型号:TLV62585

客户现在正在使用两个 TLV62585测试电路板以生成3.3V 和1.8V 电源。 原理图如下所示:

为电路板加电并测试输出电压值。 VDD_1V8为1.800V,这是很好的,但 VDD_3V3有一点变化,实际值类似于3.210V。 然后、我们测试 FB 引脚(VFB)上的电压电平。 结果如下所示:

对于 VDD_1V8、尽管其输出值正确(测量值为1.800v)、但其 VFB 为0.712V。 对于 VDD_3V3 (测得的电压为3.210v)、其 VFB 为0.646V。 它与数据表中显示的0.6V 到期值完全不同:

这些是我们在测试 TLV62585时遇到的问题。 从…的角度来看,这是一个非常奇怪的现象,因为反馈电阻器是完全正确的,输入是良好的。 您是否有任何关于我们如何使其正确的线索和建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    原理图在纸上看起来不错。 与理论计算相比、我不会期望出现任何重大偏差。

    进行这些测量时是否加载了器件? 输出连接了什么类型的负载? 我想知道 R14=120k 是否会由于噪声而在轻负载条件下引起任何问题、因为数据表建议不要使用任何低于100k 的值。

    谢谢、
    Zain