This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:由于热问题以及 SOT-23与 WSON 之间的差异而进行的组件检查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893961/tps61165-component-check-due-to-thermal-issues-and-difference-sot-23-versus-wson

器件型号:TPS61165

主席女士,

目前、我们使用采用 SOT-23封装的 TPS61165DBVR。 由于散热问题、我们计划使用采用 WSON 封装的 TPS61165DRVR、以便我们可以使用散热焊盘来实现更好的热传递。

您能描述一下、除了外壳和热性能之外、这些类型之间是否有任何差异?

我们的应用:

VIN=3-6V

Vout= 14、5或29V (使用两个不同的 LED 板:5或10leds 串联)

Iout= 70mA

其次、我想问您是否可以检查所选组件是否正确:

电感器: WE-TPC 4828 10uH 1.19A .095 Ω Würth 744043100   

肖特基二极管:ONSEMI MBR0540

Rsense:1206 2.7R 1% 0.25W Yageo RC1206FR-072R7L    

Cin:1206 4、7uF 20V TANTAAL 低 ESR  KEMET T491A475K020AT    

COMP:0603 220nF 50V X7R    

COUT:1206 1µF 50V X7R 10% Samsung CL31B105KBHNNNE

我们还在考虑将感应电流增加到22uH 以减少开关损耗。 这可以提供帮助吗?

提前感谢、

Cees Hendricksen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cees、

      在应用方面、我认为 TPS61165可以支持这两种应用。   

      2.我的方面的组件都不错。

      以及有关测试结果的反馈、请告诉我。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。

    您能否描述一下除了外壳和热性能之外、SOT-23和 WSON 类型之间是否有任何差异?

    将感应电压增加到22uH 是否会降低开关损耗?

    提前感谢、Cees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cees、

      在规格方面、除了外壳和热性能外、SOT-23封装和 WSON 封装之间没有差异。

      从开关损耗的角度来看、主要的开关损耗来自电感器的内部 FET 和 DCR、因此如果要实现高效率、您需要选择具有低 DCR 的良好电感器。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已经在 Excel 中进行了计算、我希望您检查这是否可行。

    我可以将其私下发送给您吗?

    提前感谢、Cees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cees、

       是的、您可以提供您的电子邮件地址、我将向您发送一封电子邮件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cees、

       我已向您发送电子邮件、您可以将文件发送给我。

    BR

    肖恩