This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:bq27z561使用 int 引脚控制 p-MOSFET?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894866/bq27z561-bq27z561-use-int-pin-to-control-p-mosfet

器件型号:BQ27Z561

对不起, bq27z561使用 int 引脚来控制 p-mosfet?   是否可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、可以在您必须打开 PMOS 的电路中使用 INT 引脚。 您能解释一下电路的用途吗? INT 引脚也可与 NMOS 配合使用、并且可配置为开漏或推挽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复汉克斯!

    我想将 int_pup 设置为开漏。  

    当电池电压高于2.4V 时,INT 引脚输出至 LO, 然后 p-mos 打开。

    当电池电压低于2.3V 时,INT 引脚到高阻态, 然后 p-mos 关闭。

    我只能将 INT_PUP 设置为0以打开漏极。

                        INT_POL 设置0为有效 LO。

                        INT_TYPE 设置0为电平类型。

                        内部电压低设置阈值= 2.3V。

                        内部电压低清零阈值= 2.4V。

    它是否可以像这样使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的解释。 是的、可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!