Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421-G1, BQ28Z610, BQ78Z100, BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他部件:BQ27421-G1、 BQ28Z610、 BQ78Z100、BQSTUDIO
我使用的是嵌入在我们锂聚合物电池驱动系统中的 bq27421-G1、并使用 bq27421-G1A 的 EVM 评估学习周期、因此我正在搜索应用手册、其中介绍了学习周期的充电/休息/放电操作的正确过程。
在本论坛中的某些帖子中、bq28z610/bq78z100的 slua777.pdf 似乎详细描述了过程。
问题1)我是否也可以参考 bq27421的应用手册?
电池容量:260mAh (最高300mAh)
完全充电电压:4.15V (具有4.2V CV 模式)
锁定电压下:3.1V (锂聚合物电池将自动锁定放电流)
系统可用电池电压范围:3.3至4.15V
放电电流:通常为50mA,峰值2C 放电(约500mA)
我遇到的一个问题是、如果电池电压达到3.1V、电池将自动锁定放电电流。
因此、使用 bq27421EVM-G1A 时、由于目前我不打算在倾斜周期评估时禁用电池放电、因此我无法在不丢失 bq27421中学习状态的情况下持续运行学习周期。
问题2)是否有任何想法可以防止 bq27421EVN 忘记学习信息?