This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SEPIC 模式与放大器;升压模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894123/lm5022-sepic-mode-boost-mode

器件型号:LM5022

大家好、
我有一个有关 LM5022的基本问题。 我们希望将其用于升压和 Sepic 模式。 输入电压应为10V-28V 和24V 输出。 高达 VIN = 24V 一切都很好、从24V 到 VIN 的电压增加。

非常感谢。

问候语

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thorsten:

    您能否澄清 SEPIC 和升压模式的含义? 您所展示的原理图是升压拓扑。 在这种情况下、这是预期的、因为在升压拓扑中、有一条从输入到输出的高侧路径。 如果您的输入高于输出调节目标、则输出将随输入减去二极管压降而上升。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我会将 LM5022用作升压和 SEPIC 控制器。 输入电压介于10V 和28V 之间、应始终为24V。 我可以通过更改电路来实现这一点、还是必须使用不同的稳压器?

    问候语、

    Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thorsten:

    在这种情况下、您需要将电路拓扑更改为 SEPIC、这将将您的低输入电压升至24V、并将您的高输入电压降压至24V。  

    我建议查看此主题、了解有关 SEPIC 转换器设计的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/764027?LM5022-LM5155-How-to-evaluate-design-and-fine-tune-a-SEPIC-topology-

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、
    感谢您的反馈。 我将对此进行研究。
    大家好
    Thorsten