This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894824/bq25703a-bq25703

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25703

您好、先生、

 

下面是 BQ25703和 BQ25713的一些问题、您需要帮助

  1. 众所周知,IMVP9适用于英特尔平台,如果使用其他解决方案,我们不需要正确支持它?
  2. 什么是直通模式? 这是否意味着 Vin = Vout 且无效率损失?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    1) 1)没错。 IMVP 是 Intel 规范。 对于其他解决方案、VAP 是可选的。  

    2) 2)当系统处于睡眠模式或轻负载状态时、充电器可在直通模式下运行、以提高轻负载效率。 在 PTM 中、降压和升压高侧 FET 都导通、而降压和升压低侧 FET 都关断。 输入功率直接通过充电器传递到系统。 MOSFET 的开关损耗和电感器磁芯损耗得以节省。