This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BC1.2和 OTG 模式

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894935/bq24297-bc1-2-and-otg-mode

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24296M

大家好、

在客户应用中、除了支持 BC1.2之外、当切换至 OTG 模式时、系统必须充电。

 BQ24296m/BQ24297能否支持这些功能?

当系统的 USB 端口被切换到 OTG 模式时、如果使用 BQ24297、BQ24297的 USB OTG D +/ D-是否会影响输入电流的设置限制?
或者、您是否对此应用有任何建议(BC1.2/OTG 模式需要能够充电)?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    器件无法为电池充电、同时支持 OTG 模式。

    D+/D-引脚仅 影响降压模式下的输入电流限制、但不影响 OTG 模式。 通过 I2C 由 REG01[0]选择 OTG 电流限制。

    谢谢、

    宁。