This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO5851、ISO5852S、ISO5451和 ISO5452之间有何差异?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5451, ISO5452, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895140/faq-what-are-the-differences-between-iso5851-iso5852s-iso5451-and-iso5452

器件型号:ISO5852SISO5451ISO5452ISO5851
主题中讨论的其他器件: ISO5451ISO5452ISO5851

ISO5851、ISO5852S、ISO5451和 ISO5452之间有何差异?

不同的功能对于哪些应用很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是共享功能?

    ISO5451、ISO5452、ISO5851、ISO5852S 是面向 IGBT 和 SiC 应用的单通道隔离式栅极驱动器系列。  它们还提供符合 AEC-Q100标准的型号。

    这些器件是具有5.7kVrms 增强型隔离的2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器

    它们的共享功能集包括:

      • 具有故障警报的 DESAT 保护
      • 米勒钳位
      • 输出短路钳位
      • 具有“电源正常”就绪指示的输入和输出 UVLO

    差异如何影响我的选择?

    下表详细介绍了规格差异。

      I​SO5451 I​SO5452 I​SO5851 I​SO5852S
    输出类型 单个 分离输出 单个 分离输出
    VIORM
    最大重复峰值电压
    1420 VPK 2121 VPK
    VIOWM
    最大工作电压
    1420 VDC 2121 VDC
    1000VRMS 1500VRMS
    VIOTM
    最大瞬态隔离电压
    8000 VPK
    VIOSM
    最大浪涌隔离电压
    6250 VPK 8000 VPK
    最低 CMTI 50kV/μs μ s 100kV/μs μ s
    软关断
    有关 DESAT 检测的内容
    是的 是的
    可提供 AEC-Q100 是的

    分离输出

    ISO5852S 和 ISO5452分离了导通和关断路径、而 ISO5451和 ISO5851是单输出驱动器。

    借助分离输出、无需添加二极管即可为每个路径使用单独的外部栅极电阻器。 此功能对于驱动 SiC FET 尤其有用。

    隔离等级

    ISO5851和 ISO5852S 的额定工作电压和重复峰值电压均高于 ISO5451和 ISO5452。 选择取决于系统中的总线电压。

    CMTI

    CMTI 是影响每个开关周期的重要参数。 ISO5851和 ISO5852S 的 CMTI 较高、额定电压>100kV/us。 这有效地提高了针对硬开关导致的大 dv/dt 瞬变的弹性。

    软关断

    ISO5452和 ISO5852S 具有用于 DESAT 检测的 STO。 在短路事件期间、IGBT 的快速关断会由于寄生电感而导致 VCE 出现尖峰。 该 VCE 瞬态可能足够大、从而导致 IGBT 出现故障。 STO“软”将栅极拉至2us 以上的低电平,以防止损坏。 STO 在驱动具有较长短路耐受时间的高功率 IGBT 时最有效


    其他资源: