This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:FW、.bqz 文件、与-R0的差异以及其他信息

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893775/bq28z610-r1-fw-bqz-file-differences-with--r0-and-other-information

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO

您好!  

目前、我的公司正在将 BQ28Z610用于便携式设备的电池线路中。

我刚才已申请该 IC 的样片、我希望有人回答以下问题:

  1. 何时停止分发 BQ28Z610?  
  2. 与 BQ28Z610有何详细区别? (我注意到添加了一些保护参数.....)
  3.  为什么固件不像其前代产品 BQ28Z610那样在线提供?
  4. 如果无法直接下载、我可以在哪里找到 bqstudio 的 FW 和.bqz 文件?
  5. BQ28Z61010的学习参数是否与-R1参数兼容? (我希望不要再做我已经完成的学习周期。。。)

感谢您的帮助!

Maurizio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

     何时 停止分发 BQ28Z610?  

    与 BQ28Z610有何详细区别? (我注意到添加了一些保护参数.....)

    [Andy] 我现在看不到任何确认日期。 我建议您升级到 BQ28z610-R1、因为 BQ28z610-R1 的硬件得到了改进、而且固件也得到了改进。

     为什么固件不像其前代 产品 BQ28Z610那样在线提供

    如果无法直接下载、我可以在哪里找到 bqstudio 的 FW 和.bqz 文件

    这里是 srec 和 bqz 文件。

    e2e.ti.com/.../bq28z610_5F00_v0_5F00_20_5F00_build_5F00_25.srec

    e2e.ti.com/.../2610_5F00_0_5F00_20_2D00_bq28z610.bqz

    BQ28Z61010的学习参数是否与-R1参数兼容? (我希望不要再做我已经完成的学习周期。。。)

    我认为是这样。  我建议您在导入 gg 文件后执行充电和放电周期以检查 SOC 精度。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 回答我的问题。

    您是否知道是否有任何文档解释了从 R0到 R1的更改/改进?

    我已经找到了、但我发现了一条关于改进硬件和固件的一般性通知、就像您在答复中所说的那样。

    我们将检查库存、并选择最新类型。

    再见

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已经下载了.srec 和.bqz 文件、我非常惊讶地注意到我已经有了它们

    让我来说明我的经验。

    我们从固件版本为 v0.17的 BQ28Z610开始、但后来在网站上、我找到了 v0.20内部版本25、并将其用于每个电路板上载的 golde.srec: 根据电池类型及其组合、我们有多个黄金文件(我们知道我们库存中的 BQ28Z610嵌入了 v0.17、但我们不在乎、goldin.srec 会覆盖它!)。

    固件与"v0.20 Build 25"安装包一起还分发了 bqStudio 的"2610_20-bq28z610.bqz"文件(后来包含在 bqStudio 安装中)。

    然后、我想知道 R1的实际更新是什么。 请尽可能详细地说明、以便让我了解所有这些"ESS"。

    再次感谢...

    Maurizio  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Maurizio、

    我想我昨天上传了错误的固件和 bqz 文件。

    以下是正确的文件。

    e2e.ti.com/.../bq28z610R1_5F00_v1_5F00_01_5F00_build_5F00_29.srec

    e2e.ti.com/.../2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.bqz

    此外、以下主题对您有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。

    现在、它们看起来是正确的。

    在任何情况下、R1的样片都已到达、我可以检查是否在电路板上安装了其中一个样片

    Maurizio