This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:第7个电芯的电压读数存在问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894430/bq40z80-the-problem-with-voltage-readings-of-7th-cell

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我的7 thcell 电压读数有问题。

  1. 当我用恒定电流/功率对电池放电时,我在7个电压之间没有明显的变化(我通过 bqstudio 记录器获得电压值)。
  2. 当我用短脉冲对电池放电时、第7节电池的电压可能比其他6节电池的电压变化超过1V

因为我了解这种情况的原因是六节电池和七节电池的采样时序不同。 我是对的吗?

这种现象是否有解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    让我检查一下、然后返回给您。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池1至6的电压由内部 ADC 直接采样。 不过、通过从 VC7感应引脚中减去电池1-6的总和来计算电池7的电压。  这可能是原因。

    Andy