This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22961:某些规格上的最大值。

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895036/tps22961-max-value-on-some-specs

器件型号:TPS22961

大家好、

只需检查 TR、Ton、TF、TOFF 和 TD 上是否有最大值。  

数据表仅提供典型值@25C。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    由于负载开关的时序实际上取决于多种因素、因此没有有关该器件可实现的最大时序值的数据。 负载条件、施加到器件的电压和温度。 数据表中显示的典型值可用于在使用应用中的负载开关进行设计时提供参考点、但它们会根据中使用的负载开关的条件略有不同。 通常、这些时序值必须通过测试获得。

    您的 TPS22961负载条件是什么?

    此致、

    Andy Robles