请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 您好!
我正在尝试找出 V_SEN 和 PH 引脚(R1和 R2)之间分压器中电阻器的值。
上面的图表在数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54821.pdf 的第1页中给出。
根据给定的公式 1、即上图中的电阻器 R5和 R6。
尽管公式是指图29、但我看不到 R5和 R6标签正确放置在该位置。
例如、图29中的示例需要3.3V 输出、并对其应用公式1、R5 = 10^4 (3.3-0.6)/0.6 = 45k Ω、但图中显示的是2.2k Ω 电阻器。
请有人为我澄清这一点、或许可以修改上述等式的等式。
我需要输出12V 电压、我需要为其找到电阻器值。
谢谢、
Naveen。