This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A1901EVM-760:我需要下面提到的信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19, UA78, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895004/tps7a1901evm-760-i-need-information-mentioned-below

器件型号:TPS7A1901EVM-760
主题中讨论的其他器件:TPS7A19UA78LM317

您好!

这是印度 Zettaone Technologies 的组件工程师 Bhuvaneshwari。 我们正在为我们的客户之一 SKF Germany 进行组件工程-过时产品管理。 在其中一个 BOM 中、我们使用以下提到的组件。 我们想知道器件 TPS7A1901DRB 和 OPA170AIDBVR 的生命周期状态。

让我们知道该部件是否处于活动状态、如果处于活动状态、该部件将支持多长时间、如果为该部件发布了任何 EOL 或 PCN、请告知我们该部件是否已过时、请告知我们相同部件的替代产品。

此致、
Bhuwaneshwari
组件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bhuwaneshwari、

    TI 通常不会淘汰器件、除非几年来一直保持零销售额。 TPS7A19器件用于许多应用。 因此、这将在相当长的时间内得到支持。 例如、我们的 LM317和 UA78自1976年起就已发货!

    我无法评论 OPA 器件、因为它不在 LDO 产品系列中、但由于该器件是在2011年开发的、我想它也会在我们身边存在一段时间。

    我希望这能回答你的问题。