This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901DGNR:Vdo 项目中的 Vout (nom)值是多少?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894863/tps7a49-tps7a4901dgnr-what-s-the-vout-nom-value-in-vdo-item

器件型号:TPS7A49

你(们)好

TPS7A4901DGNR:Vdo 项目中的 Vout (nom)值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    VOUT (NOM)是目标稳压电压。 这意味着如果 VOUT 设置为5V、则在 VIN = 4.75V 且负载电流为150mA 时测量 VDO、VOUT 可能低至4.15V (5x0.95-0.6=4.15)。

    我希望这有助于澄清。