This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570问答

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894895/bq25570evm-206-bq25570-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206

我们将电源电压设置为600mV、将电流设置为1mA 大小。

通过将其放在电路板上来测量设定值。 插入之前电路板上的引脚设置没有连接到/EN = GND、VOUT_EN = VSTOR 或 VBAT 的负载。

然后获得的实际测量值为 VBAT = 508mV、VSTOR = 15.6mV、VOUT = 13.6mV。

在下一个实验中、通过将一个2V 充电电容器连接到 VBAT 来进行测量、以便它可以绕过冷启动模式。

VBAT =在2V、VSTOR = 16mV 且 VOUT = 16.4mV 时缓慢降低。 我不知道为什么测量结果这么低。

因此、我使用示波器进行了测量、以检查 LBOOST 引脚是否已切换、我想确认是否正确测量了上图。

如果 LBOOST 引脚无法正常工作、我想知道如何完成下一步并正确执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    LBOOST 发生脉冲。  对于冷启动、波形看起来是正确的。

    关于连接部分充电的模拟电池、当 VSTOR=VBAT < 100mV 时、必须执行此操作。  换言之、在连接输入源时、您无法动态连接电池。   

    您用于仿真电池的电源是否能够灌入电流? 否则、电池电压将被钳位和/或可能过压。  

    数据表图22和23是显示充电器如何在更长的时间内运行的很好的示例。   

    此致、
    Jeff