This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:确定 OVP 保护齐纳二极管+电阻器路径的大小

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894711/lm3410-sizing-ovp-protection-zener-resistor-path

器件型号:LM3410

您好!

是否有人可以对 LM3410数据表第8.1.1.7节中提到的保护电路提供更多指导?

我的 LED 灯串的 Vf=8-9V、我们将以500mA 的正常电流驱动它。  对于正常情况、我计算出 R (fb)= 390m Ω。

如果我在图14中为 D2使用10V 齐纳二极管、在正常情况下它绝不会起火。  然后、R3+R1将降低10V (假设高阻抗进入 LM3410的 VFB 引脚)。  我们在500mA 电流下设置电容、然后 R3必须为~19.6欧姆。  这是可以的、但该电阻器将耗散4.9W!  我看不到这方面的任何情况。  在不添加一些重要电路(运算放大器等)的情况下有什么想法?

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅8.2.6示例。  电流感应仅为390 m Ω。  添加的电阻 R3和齐纳二极管 D2不在电路之外、除非输出达到齐纳二极管开始导通的点。  添加的 R3是为了防止电流感测电阻中出现过大的电流。 它允许从根本上将 fb 上拉、从而关闭转换器、直到 fb 恢复到稳压状态。  在您的情况下、我会使用更高的电压齐纳二极管、因为齐纳二极管在低于其额定值的电压下开始导电。  您必须查看齐纳二极管的数据表。  如果它开始为 fb 提供电流、则电流调节设定点将下降。

    R3 + R1不会下降10V、齐纳二极管仅将 fb 上拉至190mV 以上、这会导致 LM3410调整其内部误差放大器、这将导致 LM3410停止开关、直到 fb 节点下降。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin。 当然、齐纳二极管会降低电压。  那么、我们如何调整 R3的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    齐纳二极管在所有工作条件下都不会拉高电压、足够高、使峰值功率不会过高。  数据表中的示例有一个值、我将从该值开始。  R3 = 100欧姆。

    此致、