This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:用于 TPS6281220QWRWYRQ1的 IC 插座

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894505/tps62812-q1-ic-socket-for-tps6281220qwrwyrq1

器件型号:TPS62812-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62810

HIE 团队、

客户要求我们。
请提供以下器件型号?

1) TPS6281220QWRWYRQ1的 IC 插座

客户:Mitsubishi Electric Sanda 工作


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    该器件位于产品文件夹  https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS6281220QWRWYRQ1上

    如果您需要有关器件性能的更多帮助或需要大容量、请随时联系我们。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Transve-San

    感谢你的答复。

    但我找不到 IC 插座信息。

    客户希望获得 IC 插座。

    您能否为我们提供适用于 TPS6281220QWRWYRQ1的 IC 插座?
    如果可以、我们将购买 IC 插座。
    请告诉我 IC 插座的类型名称。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaka 您好!

    该器件可直接安装在 PCB 上、无需 IC 插座。 如需器件性能检查  、请访问 http://www.ti.com/tool/TPS62810EVM-015、您 可以使用 TPS62810EVM 代替 TPS62810 IC 和 TPS62812 IC。 两个器件都是引脚对引脚兼容的。

    此致、

    Tanvee