This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62840的启动电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893385/tps62840-start-up-current-of-tps62840

器件型号:TPS62840

您好!

您能为以下项目提供帮助:

在数据表的第8页中、负电流限制为533mA。 如何了解负电流?

2.图53中、我发现启动电流有很大的尖峰、电流大约为800mAm。 为什么有大的尖峰?

在客户应用中、他们发现电流尖峰的简单问题、因为他们使用电池电源、当电流尖峰时、电池电压将下降、这会导致输出电压下降。

3.任何降低电流尖峰并保持 VIN 的建议。 我建议客户添加更多输入电容器。

以下是客户动态和测试波形、请帮助查看:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在强制 PWM 模式下、启用负电流限制(ILIMN)、以防止过多电流向后流至输入端。 当电感器电流达到 ILIMN 时、低侧 MOSFET 关断、高侧 MOSFET 导通并保持导通状态、直到吨时间结束。 有关详细说明、请参阅数据表中的第8.3.6节。  

    -在启动期间、转换器需要为输出电容充电并为负载供电。 因此将产生浪涌电流。 观察到的尖峰只不过是浪涌电流。

    因此、降低 浪涌电流的一种简单方法是减小输出电容。 您可以按照数据表的建议使用10uF 输出电容器。 此外、通过在启动期间禁用负载/减小负载、您将看到浪涌电流减小。  

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您可以解决您的问题。  

    我现在将关闭此帖子。 如需更多技术支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin