This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085T:具有频率同步功能、但数据表中无

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085T, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893800/tps61085t-featured-with-frequency-sync-but-none-in-datasheet

器件型号:TPS61085T
主题中讨论的其他器件: TPS61175

您好、先生、

具有频率同步功能。 产品选择器中的 TPS61085T 功能、但数据表中无。

 使用与外部时钟的频率同步是否有任何技巧?

此致、

詹姆斯·J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TPS61085T 没有此频率同步功能。 这应该是该表中的一个拼写错误。 感谢您的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack、

    非常感谢!

    是否有任何具有 频率同步功能的升压直流/直流转换器适用于小尺寸(7"-9") TFT 背光应用?

    最好的 Reagards

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请告诉我输入电压范围、输出电压设置和最大输出电流、以便我可以为您选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack、

    非常感谢!

    输入电压应为5V 或3.3V,输出电压和输出电流应最小为18V 60-90mA ,总输出电压 为1-3W。

    最好的 Reagards

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    建议将 TPS61175用于您的应用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack、

    非常感谢!

    最好的 Reagards

    James